This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1410717/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

嗨、
我有一个有关 MSP430FR6047的问题。  
管道使用500kz 作为频率。 信号看起来不错、但大部分为负。  
如何将信号以0为中心进行舍入? 我认为这就是为什么我没有工作的流量测量的问题。  

我尝试了更改 USS_HSPLL_FREQ_IN_MHZ 和 USS_SDHS_OVER_SAMPLE_RATE 以及一些其他参数、但没有发生任何变化。  

我将 USS_CS27_7 Capture_Gain_Range_用作共源共栅放大、这可能是个问题。  

但当我也使用较低的放大率时、信号很小、但不居中。  

感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔、您好!

    您可以尝试利用直流偏移消除功能、 本文中对此进行了少量介绍。 请注意、这应用于 ToF 计算算法、因此启用该功能后您不会看到 ADC 采集存在差异。