This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:加载程序错误

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1401909/msp430g2553-load-program-error

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

我将 MSP-EXP430G2修订版1.4 Launchpad 与 MSP430G2553 MCU 配合使用、我的问题是当我尝试刷写代码时、会收到以下错误信息:

" 加载程序错误 "     文件:C:\...\...\projectname.out:加载失败。

此外、如下面的 pic 所示、我在控制台中收到此错误、我尝试了相同的 LaunchPad、但 修订版1.5 这也不会有同样的问题。 我也尝试过进行固件更新、但这也不起作用  

请帮帮您

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haystack、

    两个版本的 Launchpad (尤其是 J3)之间存在一些差异、但只要跳线处于其默认位置、两个版本都应该能够对目标进行编程。

    编程器投诉的存储器部分如下所示。  不确定这为什么在 rev1.5上不是问题、但在 rev1.4上不是问题。

    您是否尝试对相同的 G2553进行编程、例如将其从 Rev1.4移至 rev1.5 LP、还是您是否有(2) G2553 (每个 LP 一个)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    感谢您的回应、是的、我曾尝试在1.4版和1.5版上对相同的 G2553进行一次编程、但得出1.4版上的错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我挖了我的 rev1.4和 rev1.5和 G2553。  它在两个 LaunchPad 上进行编程。  我的建议是不要在1.4上浪费更多的时间、或许要一个更新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Dennis 的支持

    我希望有一个 fıx 它.  

    如果你能帮助我,我也会遇到一些奇怪的事情  

    我的修订版1.5 Launchpad 开始为我提供" 初始化仿真器时出错:  无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF "错误、

    我知道这个错误在论坛上讨论过很多,但没有找到答案我找到我工作我尝试了以下方法

    重新安装 CCS  

    2-正在安装 FET 驱动程序> USB_eZ-RF ( PC 接受使用的唯一驱动程序进行更新)  

    3- MSP430 USB 固件升级示例 v1.3.0、但并非四个原因是该程序无法识别 LaunchPad、因此无法升级固件

    4 -将板载跳线的 UART Rx 和 Tx 连接 从 SW 切换到 HW  

    这是在我重新安装 CCS 并连接 LaunchPad 后发生的、不知道它是否会影响它、但值得一提

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来由我们的软件工具团队来运行此演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于仿真器初始化错误、除了安装最新 CCS 的典型建议外、唯一的其他建议是尝试使用云版 Uniflash 连接到 Launchpad。 单击该链接、然后滚动到页面底部并选择 Uniflash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis;
    感谢您尝试解决问题、但我尝试了 uniflash 和其他几种方法、但似乎失败了
    我认为可能会损坏 Launchpad  
    再次感谢