This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02005:TDIM-02005的功耗

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02005, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1410466/tidm-02005-power-consumption-of-tdim-02005

器件型号:TIDM-02005
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

工具与软件:

Im 将设计该 TIDM-02005参考设计。 在此之前、我想了解某些内容。 我在下面列出了这些内容。

1) 1)需要了解此设计的功耗。 Ex-: USS 计算器件和 MCU 加工器件的换流器需要多少功率。

2) 2)需要了解哪些发送器模块可以用于此设计以传输数据及其功耗。 例如:我需要使用 MBUS、cat 1和 LoRaWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudeepa:

    对于 Q1、我们在用户指南中提供了所有信息、如果没有内联提供、那么它需要您进行评估。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidues5a/tidues5a.pdf 

    它提供了每个级的 MCU 电流消耗:

    对于 Q2、MSP430FR6043仅支持以下连接接口、外部组件实现了其他需求:

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 器件现在正常。 谢谢你。
    另外、 如果 LCD 每天保持几分钟、我还需要知道它的电流消耗。 示例-:显示屏保持开启5分钟该 LCD 的功耗如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudeepa:

    LCD 的功耗取决于您的应用。 我们不会维护这些信息。

    对于 LCD 驱动器器件、数据表中有一些数据描述、您可参考:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr6043.pdf 

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。
    在 TIDM-02005设计中使用名为 FH-1138p 的 LCD 模块。 很难找到这种显示屏。 您能为本次设计推荐一款合适的 LCD 模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudeepa:

    据我所知、由于 TI 不提供 LCD 模块、我对 LCD 模块不了解太多。

    在我看来、您可以考虑相似的 LCD 性能、并考虑以下主要特性:

    LCD 帧频率范围/ 偏置模式 /COM 和段所需量/并且帧波形要求(如果有)。

    此器件中的 LCD 驱动器为3V3、因此不支持5V LCD。

    B.R.

    SAL