This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在 slaa904文件中、如何获取 R1的公式

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1412930/msp430fr2355-in-slaa904-file-how-to-obtain-the-formula-for-r1

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

目前、我正在使用 msp430FR2355设计一个 BMS、我学习了 slaa904c 文件" 使用 MSP430 智能模拟组合的温度检测 NTC 电路"( https://www.ti.com/lit/pdf/slaa904)中的 NTC 电路

R1的公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我给出了对该公式的理解:

    NTC 电阻器的计算公式如下所示:

     泰勒展开公式为:

    实际上、我们希望得到较小的值 1/TT-1/T1。  R1应选择一个要设置的"中间值"  

    因此、我们得到:

    此致、

    Penfei