This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:Elprotronics FlashPro430和 TI CCS v12

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1414104/msp430fr5969-elprotronics-flashpro430-and-ti-ccs-v12

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

我正在尝试  使用 Elprotronics FlashPro430设置开发环境。 CCS 未开箱即用检测到 FlashPro430、需要将一些文件(dll 和一两个以上)复制到 CCS 安装文件夹中。 按照 Elprotronics 的说明执行操作后、我得到一条消息、内容为"初始化仿真器时出错:加载 C:\ti\ccs1260\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers\msp430-FPA:%1不是有效的 Win32应用程序。"、这是32位/64位差异错误。 很遗憾、我无法在 Elprotronics 文档中找到任何进一步的说明。 此论坛中有10年前的主题与同样的问题,但已关闭与 Elprotronics 联系 inquirer 并提供或承诺提供更新的64位 dll 由 inquirer 在论坛中声明。   如果这里的任何人可以告诉我、如果可以将 Elprotronics FlashPro430与 TI CCS v12以及如何使用以及因为 Elprotronic 不会回复我的电子邮件、我将很高兴。