This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:ADC Deiverlib 示例代码无法正常工作

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1414614/msp430fr2476-adc-deiverlib-example-code-not-working

器件型号:MSP430FR2476

工具与软件:

您好!

我尝试了 driverlib 库中的 ADC 示例代码。 但代码卡在 ADC 启动转换中。 请帮帮我。

谢谢你

Athulya


#include "driverlib.h"
#include "Board.h"

uint16_t result =0;

void main (void)
{
//Stop Watchdog Timer
WDT_A_hold(WDT_A_BASE);

//Set ACLK = REFOCLK with clock divider of 1
CS_initClockSignal(CS_ACLK,CS_REFOCLK_SELECT,CS_CLOCK_DIVIDER_1);
//Set SMCLK = DCO with frequency divider of 1
CS_initClockSignal(CS_SMCLK,CS_DCOCLKDIV_SELECT,CS_CLOCK_DIVIDER_1);
//Set MCLK = DCO with frequency divider of 1
CS_initClockSignal(CS_MCLK,CS_DCOCLKDIV_SELECT,CS_CLOCK_DIVIDER_1);

//Set A7 as an input pin.
//Set appropriate module function
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
GPIO_PORT_ADC7,
GPIO_PIN_ADC7,
GPIO_FUNCTION_ADC7);

// //Set LED1 as an output pin.
// GPIO_setAsOutputPin(
// GPIO_PORT_LED1,
// GPIO_PIN_LED1);
//
// //Set LED2 as an output pin.
// GPIO_setAsOutputPin(
// GPIO_PORT_LED2,
// GPIO_PIN_LED2);

/*
* Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
* previously configured port settings
*/
PMM_unlockLPM5();

//Initialize the ADC Module
/*
* Base Address for the ADC Module
* Use internal ADC bit as sample/hold signal to start conversion
* USE MODOSC 5MHZ Digital Oscillator as clock source
* Use default clock divider of 1
*/
ADC_init(ADC_BASE,
ADC_SAMPLEHOLDSOURCE_SC,
ADC_CLOCKSOURCE_SMCLK ,
ADC_CLOCKDIVIDER_1);

ADC_enable(ADC_BASE);

/*
* Base Address for the ADC Module
* Sample/hold for 16 clock cycles
* Do not enable Multiple Sampling
*/
ADC_setupSamplingTimer(ADC_BASE,
ADC_CYCLEHOLD_16_CYCLES,
ADC_MULTIPLESAMPLESDISABLE);

//Configure Memory Buffer
/*
* Base Address for the ADC Module
* Use input A7
* Use positive reference of AVcc
* Use negative reference of AVss
*/
ADC_configureMemory(ADC_BASE,
ADC_INPUT_A7,
ADC_VREFPOS_AVCC,
ADC_VREFNEG_AVSS);

ADC_clearInterrupt(ADC_BASE,
ADC_COMPLETED_INTERRUPT);

//Enable Memory Buffer interrupt
ADC_enableInterrupt(ADC_BASE,
ADC_COMPLETED_INTERRUPT);

for (;;)
{
//Delay between conversions
__delay_cycles(5000);

//Enable and Start the conversion
//in Single-Channel, Single Conversion Mode
ADC_startConversion(ADC_BASE,ADC_SINGLECHANNEL);

//LPM0, ADC10_ISR will force exit
__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
//For debug only
__no_operation();


}
}

//ADC10 interrupt service routine
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt
#elif defined(__GNUC__)
__attribute__((interrupt(ADC_VECTOR)))
#endif
void ADC_ISR (void)
{
switch (__even_in_range(ADCIV,12)){
case 0: break; //No interrupt
case 2: break; //conversion result overflow
case 4: break; //conversion time overflow
case 6: break; //ADC10HI
case 8: break; //ADC10LO
case 10: break; //ADC10IN
case 12: //ADC10IFG0
//(Automatically clears ADC10IFG0 by reading memory buffer)
result = ADC_getResults(ADC_BASE);
// if (ADC_getResults(ADC_BASE) < 0x1FF){
//
// //Turn LED1 off
// GPIO_setOutputLowOnPin(
// GPIO_PORT_LED1,
// GPIO_PIN_LED1
// );
//
// //Turn LED2 off
// GPIO_setOutputLowOnPin(
// GPIO_PORT_LED2,
// GPIO_PIN_LED2
// );
// }
// else {
// //Turn LED1 on
// GPIO_setOutputHighOnPin(
// GPIO_PORT_LED1,
// GPIO_PIN_LED1
// );
//
// //Turn LED2 on
// GPIO_setOutputHighOnPin(
// GPIO_PORT_LED2,
// GPIO_PIN_LED2
// );
// }

//Clear CPUOFF bit from 0(SR)
//Breakpoint here and watch ADC_Result
__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);
break;
default: break;
}
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何告知它卡住了? ISR 中的断点? "结果"中的变化?

    你的程序大部分时间都用在_delay_cycles (),所以如果你暂停它,下一行(通常)将是对  ADC_startConversion()的调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我把制动点放在 ISR 中,但没有命中。  并且我选择了结果的有效值、它始终为0。

    "你是我的

    Athulya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的 Launchpad 上看不到这种行为——ISR 被重复调用,"结果"改变(没有连接到 P1.7 ),当我暂停时,它在_delay_cycles ()中执行。

    我必须为 FR2476提供我自己的 Board.h stanza、据推测您也提供了该设备。 我想不出哪些变化会影响你的症状、但都是一样的:你在那里提供了什么?

    [编辑:我应该告诉你我做了什么。 我添加了:

    #ifdef __MSP430FR2476__ // BMC added
    #define GPIO_PORT_ADC7          GPIO_PORT_P1
    #define GPIO_PIN_ADC7           GPIO_PIN7
    #define GPIO_FUNCTION_ADC7      GPIO_TERNARY_MODULE_FUNCTION
    #endif
    

    ]