This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:连接到 USS 时出现问题。 显示"未连接到 HID 设备"。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1411907/evm430-fr6043-problems-of-connecting-to-uss-show-no-connected-to-hid-devices

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我将测试 EVM430-FR6043的两个电路板。 一个是可以的。 另一个在连接到 USS 时存在一些问题。

有时连接正常。 但它会在一两分钟后断开连接。 下面是 USS GUI 的打印屏幕信息以及 USB 接口的硬件管理。

下面是 USS GUI 的打印屏幕信息以及可以连接该电路板时 USB 接口的硬件管理。  

能否就这些问题提供一些信息或建议? 期待您的回复。 谢谢!

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    USB 驱动程序问题。 您能否尝试使用类似"驱动精灵"的命令在您的计算机上重新安装 USB 驱动程序?

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我已重新安装 USB 驱动程序并解决了问题。 谢谢您!

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我已重新安装 USB 驱动程序并可以连接电路板。 但是、在 电路板运行几分钟后、它无法再次连接。

    下面是 USB 连接信息。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是否已尝试使用不同的 USB 端口或更改为使用另一台 PC、看看是否仍有此问题。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    是、我已经尝试使用不同的 USB 端口、并改为使用另一台 PC。 我仍然有同样的问题。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对它没有太多了解。 您是直接将 LLP 连接至 PC 还是通过 USB 集线器连接?

    此致、

    Cash Hao