This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:GPIO

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1414873/msp430f6779a-gpio

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

尊敬的 TI:
     对于该 GPIO 引脚开漏或推挽驱动器? 在此数据表中未提供详细信息、如何查找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 是推挽输出。

    当它控制时、I2C 模块将改变它为 SDA 和 SCL 的开漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Schultz:

    谢谢你的答复,请告诉我如何说推拉任何经验法则?你在哪里找到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darvin:
    您可以在第79页的表6-12下找到 MCU 数据表中的信息。 默认端口映射。

    此致、

    Diego Abad