This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:兼容的 CC2340R2编程工具

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415502/msp430fr5994-compatible-cc2340r2-programming-tool

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:CC2340R2UNIFLASHSEGGER

工具与软件:

您好!

MSP430和 CC2340R2位于单个 PCB 上。   

是否有 单一的硬件工具允许通过2引脚 SWD 接口将代码下载到两个 MCU 中?  我们会使用 Uniflash 来控制该硬件工具。

请更正、如果我错了:我认为没有任何单独的硬件工具可用于 MSP430和 CC2340的调试。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、感谢你提出这个问题。 电路板上是否偶然配有 XDS110型 JTAG 连接器?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这样的机会!  我们没有"任何东西"的空间。  SWD 接口甚至可以通过模拟多路复用器共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fred、明白了。 如果您使用 SWD 接口、您可以查看一个 J-Link 调试模块、它应该适用于这两个平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢提示。

    根据 https://www.segger.com/supported-devices/search/msp430、 J-Link 调试探针不支持 MSP430。

    但是、Segger Flasher 工具确实支持 CC2340和 MSP430的闪存编程。  这可能是我们的赢家!

    同时、我开始考虑使用 ROM 引导加载程序内置 CC2340、因为我们将 UART 引脚与 SWD 接口一起暴露。