This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:提供用于 IO 驱动程序(P1.0、P1.6、P1.7和 P4.1)的表征结果?

Guru**** 2615015 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1413158/msp430fr5043-characterization-results-available-for-ios-drivers-p1-0-p1-6-p1-7-und-p4-1

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

团队、
我知道、我们过去并不为 MSP430 MCU 提供 IBIS 模型。

客户可能需要帮助评估某些 IO 引脚的信号完整性、而获得有关 IO 驱动器特性的信息(即我们测量的 I/V 数据曲线)也会有所帮助。

-是否有办法获得P1.0P1.6、P1.7 和 P4.1 IO 的一些表征结果?
(我知道这种类型的数据不能在 E2E 上共享、我们必须离线共享)

-我也会请客户就此 E2E 文章中有关 IO 的具体配置和用例/用法提供更多详细信息。
希望这可以帮助我们评估是否有一些可以提供帮助的特性数据。

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是引脚的配置:

    P1.6:外设模块功能输入引脚(辅助模块功能:I2C_SDA)

    P1.7:外设模块功能输入引脚(辅助模块功能:I2C_SCL)

    P1.0:输出

    P4.1:输入无上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Anthony 和 Ralf

      有关数字输入和输出特性、请查找 MSP430FR5043的8.13.5数字 I/O 数据表。

    如果您需要更多有关"P1.0、P1.6、P1.7和 P4.1 IOS"的表征结果的信息、

    您能否提供一些示例来说明  需要哪些特性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要的是用于信号完整性仿真的 IBIS 模型。

    如果无法提供、请提供上述 I/O 的简化模型。

    对于可能只是简单 R、L、C 电路的输入。

    对于输出、必须为 R、L、C 电路额外指定输出电压的斜率。

    我在数据表中没有找到任何 I/O 规格、您能否说明可在哪里找到该规格?  (哪一章...)

    此致、

    Ralf Schröder ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚刚知道您为该章命名了、但没有足够的数据用于仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈!

    与此同时,我收到了安东尼的邮件。

    我知道您需要 IBIS 模型或这些 IO 的简化模型(P1.0、P1.6、P1.7和 P4.1)

    到目前为止、我们还没有适用于该器件的 IBIS 模型。 您可以参考以下 主题。

    但我可以找到这些引脚的输入/输出图(它们都是具有施密特触发器的 GPIO)

    请查看 MSP430FR5043数据表的"9.14输入/输出图"

    我想知道此信息是否对您有所帮助吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表未 提供我需要的内容。

    "9.14 输入/输出图"仅显示了逻辑。 在本例中、不需要这一点。

    我需要的是一个电气行为的特性:输出的压摆率、内部电阻、输入和输出的电容和电感。 (每个引脚的两个状态对应一个等效电路图。)

    此致