This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET430UIF

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415630/msp-fet-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

工具与软件:

您好、德州仪器(TI)社区:

在将 MSP-FET430UIF 调试接口连接到 MSP430FR6047微控制器时遇到问题。 每次我尝试启动调试会话时、都会收到以下错误消息:

"初始化仿真器时出错:无法设置设备 Vcc。"

到目前为止我已尝试的步骤:

  1. 已检查连接 :已验证 MSP-FET430UIF 和 MSP430FR6047之间的所有物理连接都是安全且正确对齐的。
  2. 固件更新 :我尝试更新的固件为 MSP-FET430UIF 的建议,但错误仍然存在。
  3. 电压检查 :我测量了 MSP-FET430UIF 的电压输出、但它似乎没有为目标器件(MSP430FR6047)供电。
  4. 已重新启动设置 :我断开并重新连接了所有组件、以及重新启动计算机、但问题仍然存在。

问题:

MSP-FET430UIF 不为 MSP430FR6047供电、使我无法调试器件。 我遵循了常见的故障排除步骤、但没有成功、对于如何解决此问题、我非常感谢您提供任何建议。

其他人是否遇到过类似问题、或者是否可以就我可以采取的进一步措施提供建议? 非常感谢您的帮助!

提前感谢您的支持。

此致、
Faizan Ashraf