This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:在控制器的 VREF 引脚上未获得足够的基准电压

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1410477/msp430i2021-not-getting-enough-reference-voltage-at-vref-pin-of-controller

器件型号:MSP430I2021

工具与软件:

尊敬的社区:

我们将使用 MSP430I2021控制器来测量交流电流。

为此、我们使用具有内部基准电压的 ADC、但控制器 Vref 引脚上的基准电压不足。 我们只能得到0.05电压、而不是1.15电压。

我们还在 VCORE 引脚上获得1.82电压、这是可以接受的。

当我们向引脚提供外部基准电压时、我们将获得正确的输出。

请帮助我们解决此问题。 我们如何获得足够的基准电压来测量实际电流?  

注意:我们有多个板、但只有部分板存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 bhargav:

    您是否查看数据表中提到的 VREF 引脚的以下注释:

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的关注。

    我们已查看数据表、可以在工作板上的 VREF 引脚获得完美基准电压、但在故障板上没有获得足够的电压。

    请重新查询我们的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 bhargav:

    随着这种情况的变化,部分板工作正常。

    我建议您进行 ABA 测试、将正常器件切换到异常电路板;将异常器件切换到正常电路板。

    这有助于检查它是否与硬件问题有关。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Sal

    再次感谢您的响应、

    当我们在故障电路板上用新的一个控制器替换控制器时、我们得到了正确的基准电压。 因此、不存在硬件问题、控制器可能存在一些问题、我们需要知道控制器在哪种条件下无法提供适当的基准电压。  

    注意:我们为故障的控制器提供外部基准电压、我们得到了正确的输出、因此 VREF 引脚不存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 bhargav:

    那里有多少个故障 MCU?

    当您测量 VREF 时、ADC 是否正常工作? 您也许可以启用内部 VREF 并检查电压。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共有10个以上的 MCU 发生故障、

    ADC 在故障电路板中无法正常工作、  

    我们加载示例代码、它由 TI 提供、但我们仍然获得与 pervous 相同的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 bhargav:

    您或许可以查看以下寄存器以了解任何差异:

    B.R.

    SAL

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个引脚连接了什么?

    是否可能是制造缺陷、例如导致短路的焊桥? DMM 是否在有故障的电路板上显示短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    只有0.1Uf 电容器通过接地连接到该引脚。  

    第二个是短接问题、我来检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 bhargav:

    我不知道这里会发生什么。

    也许您可以检查电流消耗、以查看在启用内部 VREF 的情况下、它对于 MCU 侧是否具有一些显著的差异。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的建议、

    我们使用问题电路板和 OK 电路板测量了电流消耗。 故障电路板的电流消耗为5.11 mA、而正常电路板的电流消耗为4.00 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    很抱歉这么晚才回复、

    根据数据表、REFCAL0和 REFCAl1寄存器值是按单位变化的、

    我们检查一下、二者的值是否不同。

    对吗?

      

    还是值应相同? 正确输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 bhargav:

    这是正确的、因为其值为标幺值。  而您可以尝试设置不同的值(如果它们明显不同)、以查看设备是否具有不同的行为。

    另一方面、电流消耗是不同的、那么我怀疑有两个方面:

    1.内部 REF 鼠标已损坏,可能会发生一些操作错误。

    2.引脚上的 VREF 输出电流、这会导致电压下降。

    B.R.

    SAL