This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:无法调试。 文件加载程序:验证失败

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155, MSP430FR2355, MSP-TS430DA38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415057/msp430fr2155-unable-to-debug-file-loader-verification-failed

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355MSP-TS430DA38

工具与软件:

您好、TI 专家:
我尝试使用定制的电路板通过 MSP430FR2155调试代码。 在对代码进行少量更改后、我将无法调试代码或将其刷写到电路板中。
我也尝试通过创建一个新项目来上传示例代码。 它会失败并显示以下错误  


MSP430:文件加载程序:验证失败:地址0x08400处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。


我在选择"On connect、erase main、information、and IP protected area"和"On Connect、erase user code 和解锁器件"选项后进行了调试。 问题仍然存在。
如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我想知道您是否 手头有 MSP430FR2355 LaunchPad?

     LaunchPad 上是否存在类似问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    没有 LaunchPad。 我们提供了 MSP-TS430DA38 -独立的 ZIF 插座目标板、并且已经加载了 MSP430G2995 IC。 我们在调试期间没有发现任何此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我尝试使用另一个类似电路板、电路板上有 MSP430FR2155 IC。 我能够调试。 当我尝试使用旧版电路板进行调试时、它显示相同的错误" 加载程序错误 R"和  MSP430:文件加载程序:验证失败:地址0x08400处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。


    问题可能是什么?