This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:有关所用 USS 工具的问题(基于 MSP430FR6007EVM 水表计量方案)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416064/evm430-fr6047-questions-about-the-uss-tool-used-based-on-the-msp430fr6007evm-water-meter-metering-scheme

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

您好、TI 专家!

   请  给 我们一些建议,

提出3个问题:
1)在 USS 工具中,在"校准- VFR 流量-温度"界面上,实际数据如 MEASUREMETS 下的仪表 ID、流量 ID 和 TEMP ID 存储在哪个文件中,测量数据的文件名被存储。 (我们正在考虑批量数据校准、我们需要使用此文件来加速校准)


2)如何在水中检测气泡,有哪些建议可以检测气泡?

3)分段拟合校准,在连接处,会有突变,有任何方法可以消除或减少这些突变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我找不到任何文件存储了这些数据。 恐怕  客户需要在 USS GUI 中手动键入这些参数。

    2.我们在 USS 库中没有气泡检测功能。 客户可能需要实施自己的方法。 监控接收信号的最大数据点也许是一种解决方案。

    3.增加更多的范围可以帮助减少突变。  

    此致、

    Cash Hao