Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6779A 工具与软件:
您好!
我的问题与以下链接有关。
我们想使用视频演示使用 EMDC 中描述的校准方法来校准三相 MSP430F6779A EVM。
使用230V AC - 24V AC 作为输入电压、电感器(1H)和串联376.9欧姆大功率电阻作为负载。 是否可以使用 EMDC 提供分步说明来校准全部3个相位。
以及我们应寻找的任何特定类型的电感器。