This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:超声波水表校准、

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416132/evm430-fr6047-ultrasonic-water-meter-calibration

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

帮助回答2个有关校准的问题

1 μ s 当】USS 流量+温度校准格式时、收集大量数据、Flow ID、Temp ID、Ref Flow、Ref Temp、 表示流量数据  


1)有没有方法导入到 USS、让 USS 自动生成四边形点和仪表常量的校准参数表


2)测量,四边形点,仪表常数,这些表,哪个目录和什么文件名存储在相应的文件


3) 3)为这些表生成相应的头文件时、它们被导入 CCS、哪些文件被存储到它们、以及相应的数组名称?

 2] 如果我们要添加用于辅助校准和其他应用的压力传感器,可以参考是否有相应的建议或应用案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.客户需要在 USS GUI 中手动输入这些参数。

    2.不知道这个问题

    3. USS GUI 可以根据校准参数生成头文件。 可以找到名为 USS_meterVFRCalibFlowTemperature.h 的文件

    4.校准部分是开源 API。 客户可以在 ussSwLibVFRCalibFlow.c 或 ussSwLibVFRCalibFlowTemperature.c 中找到该值  如果他们需要添加更多校准过程、可以参考源代码。  

    此致、

    Cash Hao