This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:校准、USS 工具

Guru**** 2580785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416197/evm430-fr6047-calibration-uss-tool

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

TI 专家、 敬请帮助我们指出:


1)我们使用 DN20管道,我们需要达到 R400,最小流量点为0.016 m3/h,

  使用分段式拟合校准、建议将范围?每个部分5~10个点划分为多少个。


2)每个水表,只要校准一次,就可以生成校准表,

   或者需要多次重复校准、以产生稳定且准确的校准表


3) 3)在 USS 校准中、为什么 VFR 流量需要设置误差阈值、而不需要设置 VRF 流量+温度?


4)在 USS 工具中,没有地方在 VRF 流量+温度模式下输入范围,事实上范围是由我们定义的,我们手动对数据进行分段,并将其输入到测量表中,

   没有范围提示、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="619032" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416197/evm430-fr6047-calibration-uss-tool "]

    1)我们使用 DN20管道,我们需要达到 R400,最小流量点为0.016 m3/h,

      使用分段式拟合校准、建议将范围?每个部分5~10个点划分为多少个。

    [报价]

    它通常取决于管道字符。 您可以先 在不同的流速下运行流量计而无需校准。 计算校准参数时、通常会自动分组到每个范围内的不同范围中、它们具有相似的校准参数。   

    [报价 userid="619032" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416197/evm430-fr6047-calibration-uss-tool "]

    2)每个水表,只要校准一次,就可以生成校准表,

       或者需要多次重复校准、以产生稳定且准确的校准表

    [报价]

    如果 校准过程中没有其他问题、通常只需要校准一次。

    Unknown 说:
    3)在 USS 校准中、为什么 VFR 流需要设置错误阈值、而不需要设置 VRF 流量+温度?

    因为 VFR Flow 是一种简单的校准方法、可以轻松了解每个校准点的误差。 如果这个点的误差高于误差阈值、它将报告一个错误。  

    [报价 userid="619032" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416197/evm430-fr6047-calibration-uss-tool "]

    4)在 USS 工具中,没有地方在 VRF 流量+温度模式下输入范围,事实上范围是由我们定义的,我们手动对数据进行分段,并将其输入到测量表中,

       没有范围提示、对吧?

    [报价]

    有。 VFR 流量+温度方法中没有覆盖范围。

    此致、

    Cash Hao