This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:与 USB 相关

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416249/msp430f6638-usb-related

器件型号:MSP430F6638

工具与软件:

MSP430F6638支持作为 USB 主机?

如果 是、请提供连接打印机的标号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有 USB 硬件模块的 MSP430只能是 USB 器件、不能是主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、还有一个 问题 是、 与如何通信相比、我是否需要将热敏打印机(USB)与 MSP430F6638 USB2.0相连。

    有任何选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的、因为它们都是 USB 设备、而不是主机。  

    一种方法是使用其他通信、例如485 (UART)

    另一种方法是使用 USB 主机(如 PC)作为桥接器。