This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02005:模拟前端

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02005, EVM430-FR6043, TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415251/tidm-02005-analog-front-end

器件型号:TIDM-02005
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043TS5A9411

工具与软件:

  对于水计量、需要移除 J9上的所有跳线。 然后很难理解 MCU 如何与换能器进行通信。 因为 MCU 和传感器似乎通过 J9接头连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sudeepa、为此、您会将换能器直接连接到接头 J9的右侧引脚。 希望这对您有所帮助!

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我们可以将换能器直接连接到 MCU (使用电阻器)。 无需使用以下器件进行水计量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sudeepa、基于此特定设计的连接实际上将位于左侧、并将通过电容器/电阻器电路连接到 MCU。  在水计量配置中使用 EVM430-FR6043时、TS5A9411被旁路、不像 OPA 那样使用、因此对于 TIDM-02005实现不需要它。 如果应用于燃气计量、请使用设计中的 AFE 部分。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你