This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02005:无线通信

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416473/tidm-02005-wireless-communication

器件型号:TIDM-02005

工具与软件:

我需要在 TIDM 02005水计量设计中添加无线通信功能。 为此、我需要使用 LoRaWAN 和 NB-IOT。 我怎么能做到这一点。 我可以使用哪些 MCU 和参考设计来实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudeepa:

    该流量计量器件具有一些不同的外设、可将有线数据传输到辅助无线器件。 其中主要包括 UART 和 I2C、以及基于脉冲调制的 MTIF。 我们有相当多的不同连接器件可用于不同的应用场景。我会将此主题传递给其中一个团队、就支持无线的设备获取建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudepa、

    您正在寻找低于1GHz 的覆盖范围、还是2.4GHz 的数据吞吐量? 您可以查看" 无线连接| TI.com " 页面以了解详情。  

    谢谢!
    Alex F