This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:施密特触发器输入与输入(端口 P1和 P2)

Guru**** 2928150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1417363/msp430f2617-schmitt-trigger-inputs-vs-inputs-ports-p1-and-p2

器件型号:MSP430F2617

工具与软件:

您好!

我对于设计一款配有微控制器的 PCB 相对比较陌生、我想问几个问题。  

我的设计需要在接收到外部数字输入脉冲时生成可变 PWM 输出。 外部数字输入变为低电平后、PWM 输出将被禁用。 我计划将 P4.0 - P4.3用于我的 PWM 输出(将来可能需要多个)、并将另一个列为"通用数字 I/O 引脚"的引脚用于外部触发器。 然而,在进一步阅读,我注意到这一点:

据我了解、它们似乎还可以针对标准 GPIO 进行配置、但我注意到端口1-2上的某些引脚具有比较器输入和 DMA 外部触发器输入。 有人能解释一下使用这些引脚之一与标准 GPIO 引脚之间的区别吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施密特触发器具有反馈、使其对噪声不太敏感:

    https://www.ti.com/lit/ab/scea046a/scea046a.pdf?ts = 1727145361882

    比较器等项目是次要功能、仅当您为它们设置引脚时才会发挥作用。 如果您为 GPIO 设置引脚、它将是 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一目了然的端口图可以看到如何为端口指定内容来更改端口功能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议将施密特触发输入用于外部触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 通常会在每个引脚上激活施密特触发器。 仅 当模拟功能(ADC/比较器)在引脚上显式启用(各种方式)时、该引脚才会停用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce 也击败了我、但施密特触发器是一件好事(TM)。