This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:工作电流需要

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416872/msp430f6779a-operating-current-req

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

您好、TI:
     如何找到  使用3.3 DVCC 和 AVCC 为 MSP430F6779AIPZ 微控制器上电所需的最大最坏情况工作电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darvin、您好!

    您可以参阅 MSP430F6779A 的数据表。 第5章包括不同条件下不同种类的电流信息。 如果您对数据表中列出的详细值有疑问、敬请告知。

    MSP430F677xA、MSP430F676xA、MSP430F674xA 多相位仪表计量 SoC 数据表(修订版 A)(TI.com)

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz Bai:
       感谢您的答复
       我已经验证了产品说明书第5章


    能否将所有这些电流相加并视为控制器的总电流?

    谢谢!

    Darvin。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darvin、您好!

    您可以参阅辅助电源操作一章中的图4-1。 我建议您阅读 TRM 中有关电源的相关部分。

    AUXVCC1和 AUXVCC2是辅助电源。 对于内核逻辑和 IO、只能选择使用 DVCC、AUXVCC1和 AUXVCC2中的一个。 对于模拟模块、只会选择使用 AVCC、AUXVCC1和 AUXVCC2中的一个。

    此致、

    Janz Bai