This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:dTOF 毫无理由地达到峰值

Guru**** 2612535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415427/msp430fr5043-dtof-peaks-for-no-reason

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

大家好、我开发了一个夹子、我在一个装满水的25毫米 PEX 管道上测试了它。 它的垂直和水在那里有相当长的时间,所以应该不再有泡沫在水中。 我可以访问 GUI 演示的视角完全相同、信号看起来很好。

 

在 dToF 视图中、我看到预期的噪声约为30ps、但有时几秒钟(1..5)内会出现短暂但剧烈的峰值、约为16000 ps。

.

对此有何解释?

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试使用较长的 ADC 采集窗口。 并 在 ADC 捕获开始到接收信号开始之间保留一些间隙。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,看起来像这样吗?

    如果信号不对称于零线、这是个问题吗?

    CHR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来更好。 还可以尝试使用更少的激励脉冲。  

    ADC 信号上的直流失调电压看起来很小。 应该可以。 您还可以 在演示工程中启用 USS_APP_DC_OFFSET_Cancel_enable、以避免直流偏移问题。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级棒!