This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430USBDEVPACK:MSP430_MSP430example-1.3.1.2-Setup.exe Firmware_Upgrade_安装问题

Guru**** 2613315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415122/msp430usbdevpack-msp430_firmware_upgrade_example-1-3-1-2-setup-exe-install-problems

器件型号:MSP430USBDEVPACK

工具与软件:

早上好。

我正在尝试在 Firmware_Upgrade_ 10上安装 MSP430_Windowsexample-1.3.1.2-Setup.exe、但是当安装开始时、会显示错误:"ERROR CREATING Directory C:/ti/msp/MSP430USBFW_1_3_1_2/MSP430USBFW (创建目录时出错)"。 点击"Skip"会在需要创建的所有目录上给我相同的错误。 如果我停止安装并重试、它会继续运行、但最终无法在"开始"菜单中创建卸载程序和链接或图标。 我已经尝试更改目录甚至硬盘以及 IT 部门的管理员用户、但我无法安装。

有何解决方案?  

谢谢、祝您愉快。

您好、Devis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Devis

    我在安装 MSP430_USB_Java-1.3.1.2-Setup 期间满足 Firmware_Upgrade_Example 的要求

    我需要时间来检查它并稍后回复您

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我一直在等待任何消息