This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:430UIF

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416080/msp-fet-430uif

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

我的 MSP-FET430 UIF 的电源指示灯不工作,并在连接这个调试器到我的笔记本电脑模式指示灯持续亮起,任何关于如何解决这个问题的建议,因为我不能调试任何东西,只要这个 问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在插入 MSP-FET UIF 时可以查看设备管理器:

    我认为它 可能会 损坏。 价格最便宜的解决方案是购买 MSPM430 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否可能是由于我使用的产品的电源或电缆故障造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 PC 识别到 MSPFET 提供的服务的一部分、这意味着 USB 连接良好。 我认为调试器本身可能会有一些问题。 我建议您改用 Launchpad、如 MSP430G2x LaunchPad 套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的响应,调试器工作 正常,直到我更换电缆的另一个不工作,所以我回到我原来的一个. 但调试器开始出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果是、我建议您尝试另一台 PC、以检查问题是出在 PC 还是调试器上。