This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1101:下载 MSP GANG 编程器 GUI 软件时需要帮助

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416679/msp430f1101-need-help-in-downloading-msp-gang-programmer-gui-sw

器件型号:MSP430F1101
Thread 中讨论的其他器件:MSP-GANG

工具与软件:

您好!

我刚刚下载了 MSP Gang 编程器 GUI SW .zip 文件。  我解压缩了它、然后点击 MSP-GANG Setup.msi 和 setup.exe 文件。  在这两种情况下、都会出现一个弹出窗口、其中显示以下消息:

此设置需要。 NET Framework 版本3.5。  请安装。 NET Framework 并再次运行此安装程序。  的。 NET Framework 可从 Web 获取。  您现在是否要执行此操作?

我继续并单击"是"。  它把我带到了这里:  https://dotnet.microsoft.com/en-us/

我继续下载软件。  完成此操作后、我返回并点击 上面的两个文件、希望开始下载 MSP GANG 编程 GUI。  而是再次出现了弹出窗口。  弹出窗口只有两个选项为"是"和"否"。

有人能帮忙吗?

非常感谢。

CAZADU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CAZADU:

    安装后是否重新启动了 PC。 NET 文件?

    您运行的是什么 Windows 版本?

    您能否提供出现的消息框的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 Windows 11 Pro。  我确实重新启动了我的计算机(现在有几次)。  弹出窗口始终出现。  就好像我从未安装过。 NET 文件。

    我尝试上传屏幕截图。  遗憾的是、TI 的 GUI 有点原始。  它甚至没有"浏览"功能来查找计算机上要上传的文件。

    手动键入位置时、会在框中显示以下消息:

    不允许插入文件或 URL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CAZADU:

    您是否可以检查。 Net 3.5已安装。  我找到了一个链接(非 TI)、其中显示了如何查看您的。 NET 版本配合使用。

    https://www.apesoftware.com/articles/check-your-dotnet

    关于上传图像文件时遇到问题、消息框下面应该有一些命令:编辑、插入、格式化、表格、工具。  你看到他们了吗?  如果选择 Insert (插入)> Image/video file (影像/视频文件)、将弹出一个 windows 搜索对话框、您应该能够导航到您的影像文件并单击它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、已安装。  我刚选中。

    我的图像位于我的桌面上。  我输入了: C:\Desktop\pop_up_GANG_PROGRAMR.jpg (以前称为.png)

    它会显示以下消息:"不允许插入文件或 URL "

    如果它有一个浏览功能,它会好得多。

    关于这一点:

    "...窗口搜索对话框会弹出、您应该能够导航至您的图像文件并单击它。"

    您必须手动键入文件。  我指的是"浏览"GUI、在这里、您只需使用鼠标选择文件即可。

    由于某种原因、它不接受我输入的以及我在上面突出显示的文件位置地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能看一下。 Net 3.5已安装[/报价]

    它们是否应下载/位于同一文件夹中?  这是要求吗?

    我查看了《MSP Gang 编程器用户指南》、SLAU358Q

    第10页说明了以下内容:  

    MSP-GANG 编程器软件可以在 WindowsRegistered32位或64位:Windows XP、Windows 7、Windows 8和 Windows 10上运行。

    我有 Windows 11 Pro。  这是问题吗?

    我以前在安装了 Windows 10的另一台计算机上安装了它。  我不记得遇到了这个问题。  我使用了它、它运行良好。  刚才我似乎遇到了这个问题。  请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cazadu:

    我来向我们的软件团队了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cazadu:

    让我联系 Elprotronic、了解他们对 Windows 11的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我感谢 Dennis、以及您为帮助解决这个问题所付出的努力。  我们用于对生产单位进行编程。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cazadu:

    Elprotronic 告诉我这件事、您能试一下吗、让我知道情况如何?

    某些安装将具有。 默认情况下、禁用4以上的 NET 版本。 进入 Windows 功能窗口以启用此功能(可在控制面板中找到)、或通过在 Windows 键按钮的搜索位置中键入"Windows 功能"(通常位于左下角)。  

    启用选项卡:""。 NET Framework 3.5 (包括. Net 2.0和3.0)"

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  这修复了问题。  可能需要更新此信息并将其添加到用户指南文档中以供其他人参考。  干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、将用此内容更新文档。 感谢您的测试!