This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:保护器件的调试接口

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1417712/msp430fr5959-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430FR5959

工具与软件:

无法解决随附图像中显示的问题。 熔丝不被熔断、我们与 MSP430闪存编程器一起验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Namita:

    让我来看看您的输出文件以查看 JTAG 是否已被禁用。  您可以创建一个.txt 输出文件(位于您的调试文件夹中)并上传到这个帖子吗?

    以下是说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、0xFF80-0xFF83中的值为0xFFFF、表示 JTAG 未锁定。

    相关参考、请参阅 MSP 代码保护功能第2.2.2节。  为了方便起见、我复制了这里

    因此问题是导致编程人员认为器件已锁定的原因。

    可以尝试为 FR5969创建一个简单的 main()程序、看看它是否可以正确编程。

    如果是、那么您的项目或者可能的调试器设置出现了一些奇怪的情况。

    如果没有、那么您将不得不使用 BSL 与引导加载程序通信并执行批量擦除命令。