This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:PUC 后的 CS 模块默认配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1418947/msp430fr5969-cs-module-default-configuration-after-puc

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

MSP430FR5969用户指南在第96页的"时钟系统操作"下指出、在 PUC 后、ACLK 首先以 LFXTCLK 作为源、然后 LFMODCLK、MCLK 和 SMCLK 首先以 DCOCLK 作为源、然后以 MODCLK 作为源、因为 LFXT 引脚尚未处于替代功能状态。

我有一个小程序、它只对两个引脚进行配置、从而在通过中断按下按钮时切换 LED、而不进行任何其他配置。 但寄存器显示我的 ACLK 以 LFXTCLK 为时钟源、而在暂停执行时、MCLK 和 SMCLK 以 DCOCLK 为时钟源。

为什么 MCU 不进入"CS 模块失效防护操作"模式? 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当时钟系统回退到另一个时钟源时、它不会更改寄存器中的配置。