This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, MSP-EXP430FR2355, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1414344/msp430g2553-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355、MSP-EXP430G2ET

工具与软件:

您好!

我正在尝试将程序下载到我的新工程中、内存位置0xC000处的代码全部为0。 系统再次显示无法验证内存。 这是一个新器件。

如有任何帮助、将不胜感激。

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您使用的是什么硬件工具和软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用通过 USB 连接到 MSP-EXP430FR2355的 Code Composer V12.80、然后从2355断开 SBWTDIO 和 SWBTCK、并通过 MSP430G2553处理器  SBWTDIO 和 SWBTCK 及接地端将其连接到我的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    好的、我设置和您一样、我可以使用 FR2355 LP 将 G2553代码下载到 G2553目标上。  是否曾尝试过 在将 SBWTDIO 和 SBWTCK 混在一起的情况下进行交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、我做的第一件事。 然后、它找到了处理器并下载了代码。 然而、符号没有、但没有实际的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我创建了一个简单项目并将其加载到板中、返回的就是此处的内容。

    MSP430:文件加载器:验证失败:地址0xC000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
    MSP430:GEL:文件:C:\Users\Charl\OneDrive\Desktop\Mikes LED Project\LEDProject Firmware\LEDProject\BlinkLED_MSP-EXP430G2ET\Debug\BlinkLED_MSP-EXP430G2ET.out:发生数据验证错误、文件加载失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我确定您已经确认您安装的器件是 MSP430G2553、对吗?  该消息指示目标器件的器件 ID 与预期的 G2553不匹配。  如果您有多个 G2553、您也尝试了它们、对吧?

    以下是您在使用 CCS 时可以尝试的操作... 从主菜单中选择"View > Target Configurations (查看>目标配置)"。  你应该会看到一个名为 Target Configurations 的新窗口。  导航至 G2553、右键点击 MSP430G2553.ccxml。

    此时应该会出现调试窗口。  右键单击第二行、然后选择"Connect Target (连接目标)"。  请告诉我您看到了什么错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的建议。 我进行了检查、显示的是正确的处理器。 问题是将软件下载到闪存后、系统返回说闪存内容与下载的内容不匹配。

    我还获悉 RST/NMI/SBWTDIO 线路的设计错误。 我从一个朋友那里获得了这个设计、但我认为它有一个错误。 我的 RST/NMI/SBWTDIO 线路没有用于 RES 信号的上拉电阻/CAP

    您对自己有什么看法?

    此致、
    Charles