This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:随着温度的升高而降低 ADC 分辨率

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1416451/msp430f2619s-ht-decreasing-adc-resolution-as-temperature-increases

器件型号:MSP430F2619S-HT

工具与软件:

我看到 MSP430F2619S-HT 上的内部 ADC 在(大约) 100摄氏度时有一些非常奇怪的行为

根据数据表、该器件应该在高达150摄氏度的温度下工作。

基本上、ADC 以越来越小的分辨率返回值、即 LSB 随着温度的升高而消失。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的想法、可能有助于找到根本原因。

    您是否可以使用一些恒定电压点进行测试? 会更清楚吗?

    您是否直接向 ADC 输入电压? 是否可以增加采样时间并进行仔细检查?

    您使用的基准是什么?  外部 ADC 基准、内部基准还是 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    我将连接一个恒定电压等、看看会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的新闻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、EASON、我提高了采样时钟速度 ACLK、现在一切都好了、谢谢您的参与