This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2232:RFID 模块在 Rx 引脚上出现故障。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1419401/msp430f2232-the-rfid-module-fail-at-rx-pin

器件型号:MSP430F2232

工具与软件:

您好!

我遇到了一个问题、那就是当我运行 RFID 模块时、它始终会失败。 我已经完成了重新编程和测试。 但仍然失败了、当我进行调查时、我发现 RFID 模块 Rx 引脚的阻抗比良好的逻辑低。 当我检查一下时、它直接连接到 IC MSP430F2232、总是发生在同一引脚上。  有什么方法可以避免此故障吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rx 引脚低阻抗可能表明该引脚上发生了过压/过流。 您可以考虑在 MSP430和 RFID 模块之间添加保护/隔离电路。

    此致、

    Cash Hao