This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2583055 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1419153/msp430fr6043-evm430-fr6043

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

工具与软件:

大家好!
我不熟悉 MSP430。
我正在与 EVM430-FR6043合作创建自己的燃气表。
USS 程序可与 EVM430-FR6043和我们的一对压电式传感器精确配合使用。
现在、我要使用 EVM430-FR6043板上 MSP430FR6043微控制器的 GPIO 输出来控制我的其他设备。

是否具备标准功能、能够通过 USS 程序在 MSP430FR6043微控制器程序中访问我自己的代码?

谢谢你。
此致、
Viktor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    我不理解你的问题。  

    是的、您可以在燃气表演示项目中添加自己的代码来控制您的其他设备。  

    此致、

    Cash Hao