This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:1个超声波传感器的空气流量测量-单 Ton

Guru**** 2611845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415752/evm430-fr6043-airflow-measurement-for-1-ultrasonic-sensor---single-ton

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

你好
对于风速计、我们首先需要通过超声波传感器测量风速。 (单 Ton)我们使用以下传感器:cusp-tr12-010-1150-WC。 该值已设置为当前值、但对于体积流速、没有精确的数据、例如10分钟内的- 47升。 风扇以29.2 μ m³小时的最大转速运行。 您或许能帮我配置一下。 随附的图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于燃气表、我们建议使用多音模式。  

    您能否在 USS GUI 上提供 ADC 捕获页面。 它可以帮助我们更好地了解您在此阶段接收到的信号。  

    如果未获得良好的 ADC 捕获信号、请先参阅此指南以调整参数并获得更好的 ADC 捕获信号。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 采集结果看上去不好。 噪声几乎处于信号的相同电平。  

    您的应用中是否仅使用一个换能器? 声波被这个换能器激发和接收? 我不建议仅使用一个换能器。  反射材料会吸收信号、使接收信号变得困难。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    使用2个多模式超声波传感器、我们可以获得更好的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 我仍然建议在您的应用中使用两个换能器、以获得更好的性能。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我需要 ADC 信号上的较小纹波。 能否通过一些措施来获得这样的 ADC 信号? 或许可以改变产品或屏蔽导线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、单击最后一个帖子作为答案。  

    我建议您首先使用正确的管道。 气体管道校准框从我的一侧看不到合适的燃气表管道。 因为您仅使用一个换能器进行激励和接收。 在此用例中、需要使用适当的反射面。 否则、反射之后的接收信号将更差。  

    此致、

    Cash Hao