This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:测量低0.025 l/s 和高气流16 l/s

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1409086/msp430fr6043-measure-low-0-025-l-s-and-high-gas-flow-16-l-s

器件型号:MSP430FR6043
Thread 中讨论的其他器件: CC2640

工具与软件:

我们注意到了 msp430fr6043的局限性、其测量值为每小时12000升。 我们对低流量下的精度非常满意、但我们还需要以每小时60000 ltrs 的速率测量高流量。

是否提供芯片功能、但是否存在软件限制、那么您是否建议我们使用另一个采用 MSP430FR6043的芯片来测量高流量、或者是否建议使用另一个能够测量极低流量和高流量(每小时60k ltrs)的芯片?

如果它不是 MSP430FR6043芯片、我们还可以使用其他芯片或芯片组合来实现吗?

有人能帮忙吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    急切地等待解决方案。 我们已购买 TI 提供的近10k 微控制器。 这是另一个项目的 CC2640。 它运行得完美。 如果您能帮助我们解决上面列出的 MSP430问题、我们每年需要20,000到25,000个芯片。 我们的要求是保持低流量和高流量的精度。  

    我们对高流量不太感兴趣、因为我们可以使用一些定制算法来处理、但它需要接近98%的精度。 您的低流量精度为99.99%、这就是我们对这款芯片感兴趣的原因。

    如果此芯片无法满足我们的需求、我们请求您在产品系列中提供可以帮助我们实现目标的芯片。 我们的应用是构建呼吸气流容积设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在哪些方面、您可以 通过12000LPH 的测量获得 msp430fr6043的局限性。 这来自 ADC 采集窗口的限制。 或者算法将返回超过最大样本移位限制? 这个值可以求解为在代码中使用更大的 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 设置。

    您的应用是什么? 水表还是燃气表?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数据表提到了这一限制- 在流速高达12000升/小时的条件下、可在200:1的宽动态范围内实现±1%的精度。

    这用于气体应用。

    看着您的硬件、我们感觉它能够满足我们的需求、但当我们在30毫米管中发送超过3 l/s 的气流时、传感器按照演示视频中的方式排列、分辨率将下降。 我们在3 l/s (12000 l/hr)以下获得的数据是完美的、但高于此值的数据是困难的。

    软件中有锁吗? ADC 或 CPU 是否存在限制、如果有、您能提出如何实现我们的目标的建议。

    您能否在内部弄清此 CAN 芯片是否有能力执行我们打算执行的操作?

    我期待收到您的回复。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在不能说你的情况有什么限制。 假设燃气流量变化很大、当30毫米管中的流速大于3 l/s 时、 这会影响接收信号的质量、从而导致软件效果不佳。 您可以查看 ADC 捕获数据、比较低流速和高流速>3 l/s 时的信号 首先检查它是否有明显的变化。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如上一主题中所述、分辨率正在下降、数据质量不是那么好。 如何在更高的流速下获得更好的质量数据。 我们唯一的限制是30毫米管径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    管道可能需要特殊设计以适应大流速、从而避免 在特定流速下出现流动湍流。 我在网上找到了一些关于他们如何设计他们的管道的信息。 请参考这一链接。  https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20230301/patents/EP3835733NWB1/document.pdf

    此致、

    Cash Hao