This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:#pragma vector 位置

Guru**** 2580035 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1420605/msp430fr2355-pragma-vector-location

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

在 Code Composer 中、我将尝试找到可能的中断矢量所在的位置。 我的代码效果不错、我很好奇地四处走动、我绑定着进行搜索:

#pragma vector=port2_vector.

我的代码可以工作、但在 Code Composer 中找不到文本"port2_vector"的位置?

或者另一个示例

"#pragma VECTOR=USCI_B0_VECTOR"

文本 "USCI_B0_VECTOR"位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    请尝试查看器件的.h 文件。 msp430fr2355.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各种内容(包括向量)的地址很久以前就被移动到链接器脚本。 例如、从 msp430fr2355.ld 中:

      VECT43           : ORIGIN = 0xFFF8, LENGTH = 0x0002
      VECT44           : ORIGIN = 0xFFFA, LENGTH = 0x0002
      VECT45           : ORIGIN = 0xFFFC, LENGTH = 0x0002
      RESETVEC         : ORIGIN = 0xFFFE, LENGTH = 0x0002
    
    
    
     
    

    结构化、因为每个向量都拥有自己的两字节段。

    或者只能查看器件数据表。 它具有一个包含矢量地址的表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试找到.h 文件。 Code Composer 在这样的任务中不友好。 我找到了所需的内容。 最好是在 Code Composer 中搜索找到信息并从.h 文件中显示出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然它有时很奇怪,通常如果你转至"#include"命令并右键单击文件名,它给你"转到"各种选项,如"声明"。 如果索引和恒星是正确的,你牺牲一只山羊, 它将打开包含文件,并转到那里