This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:CLKIN 的信号规范

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1419577/msp430i2041-signal-specification-of-clkin

器件型号:MSP430I2041

工具与软件:

您好!

我可以对 MAP430I20xx 时钟的电气规范有疑问吗?

我认为此器件可以使用外部振荡器来计时主时钟。

输入端口为 CLKIN。

我仅找到 DS 中的频率规格。

我认为照明器输出(允许 MSP430输入)应处于0至3.3V (VSS 至 Vcc)。

是否提供了 上升和下降时间?

在时钟中、上升时间为0V -> 3.3V、下降时间为3.3V -> 0V。

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到规格、但它通过了施密特触发器、该触发器应该能清理边缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    首先、i204x 可以支持外部数字时钟信号、但不支持外部晶体。  我只想澄清一点、正如我看到客户所看到的、这两者都使用"外部振荡器"。   

    正如 Keith 提到的、数字信号将通过 I/O 端口传入、因此您可以查看该部分、以了解有关所需阈值的更多详细信息、但基本上应该是0-3.3V 数字方波。

    希望这对您有所帮助、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD:

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    我将参考 GPIO 规格。

    此致、

    Gr