This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:8MHz 晶振的时钟初始化

Guru**** 2782665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1420030/msp430f47187-clock-initialization-for-8mhz-crystal

器件型号:MSP430F47187

工具与软件:

我了解了它是一款 工作 频率为32.768kHz 的低功耗微控制器、

我可以 使用8MHz 配置时钟初始化。

什么是 DCO/MCLK/SMCLK

ADC SD16A 的中断也为1ms。

是否可以这样做、