This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:常量编程错误的 ADC67问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1420027/msp430fr5969-sp-adc67-issue-with-wrongly-programmed-constants

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具与软件:

我们刚刚简单看了一下空间微控制器上的勘误表

https://www.ti.com/lit/er/slaz473ag/slaz473ag.pdf

 

而且、当我们最初进行设计时、似乎遗漏了一些内容。

 

 

TI 是否可以提供更多有关误差的信息、尤其是有关误差最大大小的信息?

也就是说、存储的参考点是仅相差几度、还是存储的数据是随机的、因此可能会在20°C 下?

我们的器件具有批次代码82、因此它们会受到此问题的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Henrik、您好、
    我们将在记录中搜索信息。 当我能够获得这些信息时、让我再给您答复一下。 目前最好的措施是遵循勘误表并解决它。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、您好、
    温度传感器偏移可以与 ± 30°C 一样大
    此致、
    Diego Abad