This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:使用 MSP-FET、但要在230k 时运行 UART

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1420870/msp430fr5969-sp-using-the-msp-fet-but-want-to-run-uart-at-230k

器件型号:MSP430FR5969-SP
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

MSP-FET 的最大波特率为115200波特。 在我的设计中、我希望以更快的速率运行 UART - 230,400。

我想知道我的选项是什么。

是否有其他工具可以支持此功能用于测试? 我已将 MSP FET 连接到我设计的定制电路板。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂-

    您可以使用独立的 USB 转 UART 适配器。 我只是在亚马逊上进行了快速搜索、找到了一个3MBaud 适配器。   

    只需连接 Rx tx/GND 就可以了!  

    -Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason!

    我可以得到一个中断、但我当前使用 MSP-FET 将代码下载到我的板上并进行调试。 我将如何使用此适配器。 我是否必须通过 UART 使用 BSL 下载代码?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂-  

    调试器仍然可以连接到 JTAG 引脚以进行编程和调试。 您需要将 USB- UART 工具连接到来自 MCU 的 RX/TX/GND。  

    -Jason