Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET
工具与软件:
MSP430G22553、准确地说、我已购买 MSP-EXP430G2ET 开发套件。 我已经测试了我将留在下面的代码。 此代码用于使用 PWM 来控制开发套件上的 LED、它可用于红色和蓝色 LED、但绿色 LED 无法正常工作。 经过几次测试、我仍然不知道如何使它工作、以及如何同时在全部三个 LED 上使用 PWM 来显示不同类型的光或颜色。 在进行一些测试时、我不小心烧毁了板上的绿色 LED、因此我购买了另一个完整的套件、我确信这一个套件能够正常工作。 我期待一个解决方案,因为我正在绝望与这.
#include
int main(){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD
P1SEL |=位6
P1DIR |=位6
TA0CCTL1 |= OUTMOD_6;
TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
CCR0 = 30000;
CCR1 = 0;
_BIS_SR (GIE);
while (1){
if ((P2IN & BIT0)!=0){
CCR1 + CCR1+ 3000;
_delay_cycles (150000);
}
if (CCR1>30000)
}
CCR1=0;
}
}
}