This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:将 MSP430升级到 MSP432

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421054/msp430afe221-upgrading-msp430-to-msp432

器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

您能描述一下从 MSP430系列微控制器升级到 MSP432或其他 TI 产品的容易程度吗?  我正在寻找 MSP430的替代产品、以启用多达15个定时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非需要以太网功能、否则最好过渡到 MSPM0 (例如 MSPM0G3507)

    但我不知道是否有任何东西包含15个独立计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    您能解释一下对15个计时器的需求吗?  您是否需要所有独立计时器或仅15个 PWM 输出等?