This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:需要片上标识信息

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1419507/msp430fr6047-need-information-on-chip-marking

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!

我是 Pankaj、目前在我的项目中与 MSP430 micro 配合工作、因此我对标记在芯片上的代码的含义感到困惑。

请告诉我3CA53DTG4 和2CAXL9TG4标记的含义、我有两个不同的样本。

   

非常感谢您的及时回复。

此致、

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否与任何技术限制或增强有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    这些标识表示器件的制造时间和位置。 如果故障分析失败、可以详述是否存在制造缺陷、这将非常有用。

    关于功能信息、重要标记是适合您器件的 FR6047和型号的修订版 B。 您可以查看 勘误表文档 、了解哪些勘误表会影响您的型号。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的响应。