This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:通过软件端输入确定的值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1422366/msp430fr2633-entering-determined-values-via-software-side

器件型号:MSP430FR2633

工具与软件:

大家好、

我目前正在研究一个模拟 CapTIvate 微控制器的项目。 是否有通过软件而不是传感器为微控制器插入值的已知方法?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用串行端口并编写一个例程、该例程将解析语句(如"Gain 100")以设置特定的变量。 然后您可以使用任何 PC 终端软件发送命令。

    如果您使用调试器、则可以直接将值放入内存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、您可以更具体地说、我是一名新手、它是 miy 的第一个软件项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 LaunchPad 或调试器?