This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:GPIO 引脚最大传输长度

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421458/msp430f5529-gpio-pin-maximum-transmission-length

器件型号:MSP430F5529

工具与软件:

您好、TI 论坛

我有 TI 电源管理 IC 和 MSP430F5529控制器、

MSP430F5529控制器的 GPIO 引脚可以连接多长时间?

在本例中、控制器和 IC 之间的距离为5米、要使能/禁用、我需要使用一些6个 GPIO 引脚、并且必须将2个 PWM 引脚连接到 IC 电路。

这是可能的,还是我需要使用任何类型的电路?

此致、

德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的信号速度有多快?

    我运行大约3米的键盘没有问题。 我认为主要问题是感应噪声、因为它是如此高阻抗的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以正常使用大约3米长的键盘。

    太棒了!

    您能建议使用任何类型的电路来增加电缆的长度吗? 因为我需要在这里实施5米长且无噪声的电缆。

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您永远不会说您的频率是多少。

    如果电缆的另一端有电源、我建议使用 midi:

    https://www.tigoe.com/pcomp/code/communication/midi/

    它可以进行长距离传输并提供电隔离。