This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:功耗详细信息

Guru**** 1828810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1418872/msp430fr6043-power-consumption-detail

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

工具与软件:

大家好!

我们正在 EVM msp430fr6047上运行水表应用。

我们希望至少使用15年的备用电源。 部分  适用于水流测量的超声波传感子系统参考设计

规格  3.2.2.5平均功耗低于功率分布。

和以下配置。

在此、我们将回答以下问题:

1.根据参数,上行和下行脉冲时间如何250 us ? 是否表示仅为上行采集脉冲之间经过的时间?

2.对于20脉冲或单脉冲、总电流3.83uA 是多少?

3.列出的功率配置是否基于特定的管道?

4.根据第3.2.2.5节中的表7、如下所示  

USS init (UPS)  413 μs  700 μA (UPS) 0.289 μA。

即写入的 电流消耗(瞬时、贡献)、它究竟代表什么。

任何帮助都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 上行和下行脉冲时间250us 包括激励时间、激励和 ADC 采集的延时时间以及 ADC 采集时间。  

    2.20个 UPS 和 DNS 流上的激励脉冲、用于一次测量。  

    3.它是基于一个常规的管道。  

    4.413us 是 USS 初始化成本。 并且该级的平均电流消耗为700uA。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,
    感谢您的积极响应。

    根据您的回答、我有以下问题。

    1.  上游和下游脉冲时间为250us、是从 USS GUI 软件配置还是在代码中完成?

    2.来自此数据 USS 初始化(UPS)  413 μs  700 μA (文献编号:0.289 μA) . 什么是 0.289 μA 在这里表示什么?

    此致、

    Amit Pramanik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、响应晚了、请度假回来。  

    1.是在 USS GUI 中配置的。 它是脉冲数、脉冲频率、ADC 捕获延迟和 ADC 捕获窗口的组合。 它们可以在 USS GUI 中单独配置。

    2. 0.289uA 表示(413us 700uA)在一秒内的平均电流。 413us * 700uA / 1s ~= 0.289uA

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,
    感谢您的积极响应。

    是否有任何部分、或者您可以向我展示根据给定的配置250us 是如何产生的? 我们正在设计水表阶段、因此我们需要清除与功耗相关的每个参数。

    谢谢、此致  

    Amit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    250us 应该是估计数据。 根据表格、脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙为62 μ s、ADC 捕获持续时间为40 μ s。 因此、时间应为62us + 40us = 102us。 仍然小于250us。 我认为250us 是估计数据。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,
    感谢您的响应。

    对于使用此模块专门 用于水表、TI 是否推荐了任何电池电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在这里不推荐使用电池。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,
    感谢您的响应。

    这里的最后一个问题3.8uA 电流消耗是获取1 dtb 样本和20个脉冲。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。 每秒获得1 dTOF 结果、UPS 中有20个脉冲、DNS 中有20个脉冲。 一共有40个脉冲。  

    此致、

    Cash Hao