This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:RAM 保持模式的最低电压是多少?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421452/msp430f6779-what-is-the-minimum-voltage-for-ram-retention-mode

器件型号:MSP430F6779

工具与软件:

您好!

我怀疑 RAM 中的某些数据无效时存在一些问题。 在现场出现异常断电后(频繁的交流电源断电、然后切换到使用交流发电机)

在产品中、我们将 CPU 设置为 LPM3、在唤醒 CPU 后、产品继续使用 RAM。



因此、我想知道 RAM 保持模式的最小电压是多少?

是否有其他想法会导致 RAM 中的数据无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 PMMCOREVx = 0时、最小电压应与 VCC 上的电源电压保持一致、该电压介于1.8V 至3.6V 之间。

    供应链上的噪声可能会导致 RAM 中的数据损坏。 尝试在 VCC 上使用更清洁的电源更换。  

    此致、

    Cash Hao