This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043传感器输出 ADC 无水情况下的波形异常

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421317/msp430fr6043-msp430fr6043-sensor-output-adc-waveform-anomaly-for-no-water-condition

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/TIUSSDesignCenter_5F00_ProblemStatement.pdf

大家好、团队成员:

我的应用是使用 MSP430FR6043控制器进行水计量。

我正在尝试获取以下条件下的 ADC 波形来表征这些波形:

 CASE-01:滑阀完全注满水 、端盖打开

 机箱02: 端盖打开的空阀芯  

随附了在这两种情况下观察到的实际波形。  

在 Cas-02中、其中阀芯中没有注水、我在示波器上获得异常波形、但在德州仪器(TI)的 USS 设计中心上、我获得噪声或没有清除的 ADC 捕获波形。  

帮助我了解如何解读在示波器上观察到的这个波形。

后台打印详细信息如下:

1.直径:15mm (DN15)

2、供货商:金根企业有限公司

3.零件号: HS0014.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1MHz 频率下的超声波在空气中的传播效果根本不好。 您不应该期望看到空假脱机的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    感谢您的快速响应

    同意、但如随附的 PDF 中所示、在带有空滑阀的示波器上观察到一些波形。 对这个波形有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您在谈论图3吗? 由于它们非常接近入射信号、它只是从材料与空气的声阻抗失配反射而来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Seth 的意见。  

    并且在部分信号的下方应该是激励脉冲停止后的振铃效应。

    此致、

    Cash Hao