This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F112:开始使用前需要一些"#39";基本信息"#39"

Guru**** 2950360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421071/msp430f112-i-need-some-basic-information-to-get-started

器件型号:MSP430F112

工具与软件:

您好!

我对微控制器(UC)几乎没有经验。 我一直在使用 Raspberry Pi Pico "旋转我的轮子"。  我觉得他们对低功耗设计不是很认真、而且他们的技术支持团队很弱。 我想开始向 TI 推进工作、但我需要一些信息才能开始:

我的应用:

我有一个"离网"项目的想法-意味着没有交流电;电力将通过一个小型太阳能电池和电池。

我需要 uC 来控制"锁存继电器"、并从 RTC (实时时钟)读取时间。 闭锁继电器为 Panasonic (类型: DSP1-L2-DC12V-F、P/N:AGP2213F)。  RTC 是一款  RV-3028-C7。  

继电器将用于为由小型计算机和各种温度传感器等组成的"传感器包"供电  

对于概念硬件的原型设计/验证、uC 只需检测电池电压、从 RTC 读取时间并驱动锁存继电器线圈、以便为传感器封装供电或断电。

我有哪些问题?:

您会为此应用推荐哪个器件?

需要哪些"软件工具"和开发硬件? 我计划用 C 语言进行编码,我的"工作站"是一个晚期的型号 MacBookPro。 我不想在这个阶段花太多钱在"工具"上。

就是这样。。。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 Launchpad 开始进行操作。 也许: https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET

    当然、有些具有内置 RTC 的 MSP430器件、但我怀疑您根本不需要 RTC。

    对于 Pi Pico、 Hackaday 现在遇到了功耗优化问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-非常有用的答案。 10美元不会打破银行,所以我会按顺序得到。 您说过、您怀疑我不需要 RTC。  很有趣 我如何保持准确的时间、以及如何定期"唤醒"UC?

    相关问题如下:

    1.由于设计的低功耗方面相当重要、从何处可以找到更多资源来实现该目的?

    2.是否有适用于此器件的"示例代码库"?

    Hackaday 的文章是 非常有趣 ,但它是一个 "零" (具体地说是一个零2W)而不是一个"皮科" :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间、以及低功耗:32kHz 晶体和计时器中断。

    每个产品页面上都链接了一组示例代码。 以及数据表和系列指南、其中提供了有关低功耗的更多信息。 例如、LPM3关闭除晶体振荡器(LFXT/ACLK)之外的所有器件。 然后、功率大约为几 uW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、我一定会查看示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些东西...  一个非常好的 PDF 解释(大多数)我所好奇的一切:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau772a/slau772a.pdf?ts = 16152602107