This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:I2C、VOH、VIH、VOL 和放大器;VIL

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1422752/msp430f6736-i2c-voh-vih-vol-vil

器件型号:MSP430F6736

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
   我当前使用的是  MSP430F6736IPN 控制器、运行速度是3.3VCC。在数据表中 、我找不到用于 i2c 的 VOH、VIH、VOL 和 VIL。根据以下信息、我可以考虑用于 i2c 直流分析的是哪一种?

谢谢您、
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表5-1中的 VIH+和 VIL-可被视为 VIT 和 VIT。  

    表5-4列出了 VOH 和 VOL

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash 先生:
       感谢您的重播
       我还有一个疑问、如果我 根据表5-1考虑中的 VIH 和 VIL、最大电压为2.1V、但我的从器件运行@ 3.3VCC、如果我存在2.1V、会发生什么情况、在本例中、我无法使用电平转换器、因为 VOH max 是3.3V.plase、将解决该查询。

    谢谢您、
    Darvin。 R
        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darvin:

    您所说的"存在2.1V"是什么意思?  

    2.1V VIH 表示输入电压、最好将输入信号保持在2.1V 至 VDD 的范围内、因此 MCU 可以将输入信号视为高电平而不会出现任何问题。 如果您在输入引脚上施加精确的2.1V 电压、我想说在大多数情况下 MCU 仍可以将此输入信号视为高电平。  

    由于您使用 I2C 接口、因此它具有外部上拉。 VIH VIL 不应该是 I2C 应用中的问题。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash Hao、
       
      1.如上图所示、 VIT + max 为2.1V。
      在我的条件 VCC 下、我要以3.3V 的电压运行 MSP 430和从器件、在该条件下、我的 VIH 最大为3.3V
      根据数据表、VIT +最大值2.10.如果 超过2.10V、会发生什么情况? 它会损坏引脚或正常工作?


    谢谢。此致、
    Darvin。 R   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darvin:

    考虑到输入电压为高电平或低电平、2.1V 是 MCU 的阈值电压。 您可以在 MCU 引脚上大胆地输入2.1V 至 VCC 之间的电压。

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash Hao、
       感谢您的支持我的疑问现在得到解决。

    谢谢并尊重、
    Darvin。 R