This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:Code Composer Studio 12与8

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421444/msp430g2955-code-composer-studio-12-vs-8

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具与软件:

我在使用 CCS 12与 CCS 8运行代码时遇到问题。  我必须迁移、因为我的 Windows 7计算机不允许在我们的网络上运行。  使用 CCS8进行编译没有问题、但使用 CCS12时、除了符号错误之外、我没有遇到任何问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了提供一些提示:

    底部是设置、看起来是相似的。  但是、控制台讲了一个不同的故事、其中从未调用 lnk_MSP430G2955.cmd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    我认为应该与 CCS 一起下载这个文件、但是您能确认已经下载了 MSP430 SDK 吗?  它也应该位于您的 c:/ti 文件夹中。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户在发布时遇到困难、因此代表他们进行回复:

    SDK 应位于目录树中的哪个位置? 我如何在设置过程中确保下载了该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lawrence、

    我想 E2E 现在曾经有一些技术问题、但是对于 Phil:MSP430ware SDK 应该存放在他个人电脑上的文件夹中、目录是 C:\TI\msp430ware_3_80_14_01    

    他的版本号可能较旧。   如果没有、他可以在此处下载最新版本: https://www.ti.com/tool/MSP430-SDK 

    我刚才进行了查看、lnk_msp430g2955.cmd 文件实际上应该位于此处的 CCS 文件中: C:\TI\ccs1280\ccs\ccs_base\msp430\include   

    请在此处查看、但我也会将其附在此处以供参考。  如果 CCS 安装文件夹中没有 ccs_base\msp430文件夹、表示安装的 CCS 是最新版本、但未选择 MSP430支持。  用户也许能够进行更新、但我可能会再次重新安装 CCS、当系统询问您想要进行"部分安装还是自定义安装"时、只需确保同时选择 MSP430和 MSPM0。   

     e2e.ti.com/.../lnk_5F00_msp430g2955.cmd 

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以通过选择另一个 MSP430器件来解决此问题、保存它、然后返回更改至 MSP430G2955。  然后一切都会正确构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lawrence、

    感谢您的更新。

    谢谢!

    JD